Im Allgemeinen können beide Anwendungen verwendet werden für die Basis-Konfiguration eines Hirschmann-Geräts. Beide Anwendungen verwenden das sogenannte "HiDiscovery-Protokoll", die Versionen unterscheiden sich jedoch.
- HiDiscovery Protocol v2 verwendet in HiView ab v.03.0.00:
Auf der Registerkarte "Discovery" von HiView Version 3.0 und höher kann das Netzwerk nur nach Hirschmann-Geräten durchsucht werden, die nur das HiDiscovery Protocol v2 unterstützen. Dieses Protokoll arbeitet über SNMP und kann daher auch geroutet werden.
Wichtiger Hinweis: Nach dem Einstellen der Parameter mit dem HiDiscovery-Protokoll v2 müssen die Änderungen manuell im Gerät gespeichert werden!
HiDiscovery v2 wird von den folgenden Geräteplattformen und Softwareversionen unterstützt:
ClassicSwitch (09.0.01 oder höher), HiOS (06.0.00 oder höher), HiSecOS (03.0.00 oder höher)
HiDiscovery Protocol v1 das in allen HiDiscovery-Standalone-Anwendungen verwendet wird:
Dieses Protokoll ist ein reines Layer-2-Protokoll und nicht routbar. Es wird weiterhin in den neuesten Softwareversionen der Versionen ClassicSwitch, HiOS und HiSecOS unterstützt.