Wenn Sie versuchen, ein Trap-Ziel in Ihrem GECKO einzustellen, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung "ungültige IP-Adresse".
Dies passiert normalerweise, wenn Sie Ihren GECKO von Firmware-Versionen <02.3.x aktualisiert haben.
Grund dafür sind die mit 0.0.0.0 vorbelegten Felder. Die Standardwerte wurden geändert und ab 02.3.x ist die IP-Adresse des Trap-Empfängers standardmäßig leer. Als Workaround können Sie alle Einträge mit 0.0.0.0 löschen und dann Ihre beabsichtigte Trap-Empfänger-IP setzen.
Wenn Sie in v02.3.x von den Werkseinstellungen starten, wird dies nicht angezeigt.